Sensores de presión
En cualquier industria, el acceso a los dispositivos presión-que miden rápidos, confiables, y durables es esencial. No sólo supervisando la presión permite exactamente procesos eficientes en un ambiente de fabricación, pero los sensores de la presión también desempeñan un papel integral en seguridad del lugar de trabajo.
Si las máquinas y sus componentes internos alcanzan presiones más altas que los a las cuales se diseñen para hacer frente, el riesgo de los aumentos serios del daños o aún de la explosión. Asimismo, un sensor de baja presión podía ayudar a prevenir interrupciones y los escapes de la máquina en sistemas de calefacción. Sobretodo, la supervisión de la presión es crucial para la eficacia y lo beneficioso.
En RS, somos uno de los surtidores principales de Norteamérica de componentes eléctricos y fuentes para los usos comerciales. Ninguna materia su industria, somos seguros que usted podrá encontrar el sensor derecho de la presión aquí.
¿Se necesitan cuáles son sensores de la presión y porqué ellos?
Los sensores de la presión son los dispositivos que detectaron la presión y la convierten en una señal de salida eléctrica. Un dispositivo que puede detectar la presión atmosférica se conoce como sensor de la presión barométrica. Éstos componen la mayoría de los sensores industriales de la presión.
Las señales de salida de los sensores de la presión proveen de ingenieros la capacidad de adaptar sistemas según requisitos específicos. Alternadamente, los sensores análogos de la presión y los interruptores de presión digitales ayudan a aumentar eficacias de proceso y a bajar costes operacionales.
¿Qué sensores de la presión están disponibles?
Usted puede utilizar nuestros filtros prácticos para enangostar su búsqueda por el fabricante, salida, las unidades y gama de la medida, voltaje de fuente, y criterios más detallados también. Ahora hojee la colección para descubrir modelos de marcas de fábrica principales por ejemplo:
Sin embargo, es también esencial cerciorarse de usted obtener el tipo correcto del sensor para su uso deseado. Algunos de los tipos más integrales de sensor de la presión incluyen:
Sensores de la presión de galga
La presión de galga es la que se mide sobre la presión atmosférica. Es la medida más común de la presión, así que usted encontrará una variedad amplia de galga sellada y de sensores expresados de la presión de galga en nuestra gama en línea.
Los sensores de la presión de galga miden la presión atmosférica en relación con de la presión. Los sensores sellados de la galga están fijados a un punto de referencia de la presión, generalmente de una barra, mientras que los modelos expresados de la galga funcionan en los niveles de la presión atmosférica y fluctúan constantemente. Inventario una selección extensa de los sensores de la presión de galga, satisfacemos tan no vacilamos conseguir en tacto si usted quisiera una cierta ayuda que encuentra el modelo derecho.
Transductores de presión
Los transductores de presión son los sensores que convierten lecturas en señales eléctricas. Muchos sensores de la presión son transductores, pero es importante considerar que la señal convertida por los transductores es siempre salida eléctrica análoga - típicamente como milivoltio por voltio.
Sin embargo, la necesidad de transductores de presión exactos y confiables a través de ajustes industriales es más alta que siempre. La gerencia de la presión permite a trabajadores y a investigadores tener acceso a datos importantes para refinar y para mejorar la calidad, la seguridad, y la eficacia de sistemas modernos.
Transmisores de presión
Los transmisores del diferencial de presión varían de los transductores, aunque los términos son a menudo confusos o utilizados alternativamente en contextos industriales.
Estructura de los transmisores de presión en las capacidades de transductores, haciéndoles una opción superior para ésos que intentan más datos para interpretar y para analizar. Benefician del trazado de circuito adicional y pueden linearizar, amplificar, y compensar la salida recibida de un transductor.
Muchos transmisores de presión se fabrican con los ajustes customizable, incluyendo el ajuste y el turndown de cero/palmo. Los transmisores de presión requieren una fuente de alimentación, que no pudo satisfacer los usos que exigen uso a largo plazo.
Galga de la presión absoluta
Estos sensores no se limitan apenas a medir la presión del aire o del gas, y trabajan levemente diferentemente a los transductores. Los sensores de la presión absoluta se requieren en sistemas de navegación, múltiples del motor en gasolina y vehículos diesel, y el empaquetado industrial.
En un sensor de la presión absoluta, la medida es hecha posible comparando una presión de la blanco con la presión sabida de un vacío.
Sensores de la presión diferenciada
Un transductor de presión diferenciada funciona en lo referente al principio diferenciado estático de la medida. Cada sensor consiste en dos compartimientos dentro de un cilindro - uno para la presión positiva y uno para la presión negativa. Éstos son separados por un diafragma, que se sienta en el medio de los dos compartimientos cuando él es ambo igual en la presión.
Si la presión cambia o diferencia entre los dos compartimientos, el diafragma deforme en la dirección del compartimiento con la presión (más baja) negativa. La presión diferenciada se puede por lo tanto medir usando el grado por el cual el diafragma deforme.
Los sensores de la presión diferenciada son lo más a menudo posible necesarios para los usos dentro de los sistemas de calefacción a base de agua alejados, del gas costa afuera y del aceite procesando, y en plantas de tratamiento inútil.
Transductores del vacío
Limpie la presión de la medida con la aspiradora de los transductores de presión en la dirección opuesta. Usando estas señales invertidas, dan una lectura positiva cuando la presión midió caídas debajo de la presión atmosférica. Consecuentemente, los sensores de la presión del vacío se utilizan con frecuencia para medir presiones subatmosféricas.
Contienen características incluyendo salidas de la medida de la temperatura, interruptores TTL-compatibles, y salidas de presión negativas. Los sensores del vacío también se dividen en gamas de bajo, del colmo, y del vacío ultraalto.
Nosotros sensores del vacío de Inventario de marcas de fábrica principales incluyendo Honeywell, Wika Instruments, y muchos más.
Cómo elegir un sensor de la presión
Antes de comprar su nuevo dispositivo presión-que mide, es importante asegurarse de que su modelo elegido está equipado de las características y de las capacidades necesarias de satisfacer su uso deseado. Algunas cosas a considerar durante el proceso podían incluir:
- Temperatura de funcionamiento: ¿Podía el sensor soportar su ambiente?
- Presión máxima: ¿Su sensor nuevo de la presión podrá soportar las presiones alcanzadas por sus sistemas y máquinas?
- Características eléctricas: ¿Usted necesita una señal sin hilos, una salida digital, o un sensor del interruptor?
- Exactitud: ¿Puede usted confiar en la exactitud, las linearidades, y la capacidad de repetición estáticas de su sensor elegido de la presión?
- Salida: ¿Cómo arriba el voltaje de la salida análoga necesita ser?
- Conexiones: ¿Usted instalará su sensor de la presión con los cables o los hilos de rosca?
Compre sensores industriales de la presión de RS
Como distribuidor principal de componentes eléctricos industriales, RS proporciona los sensores de alta calidad de la presión para todos los usos comerciales.
Conveniente para el profesional múltiple y los usos industriales, nuestros dispositivos presión-que miden le ayudan a proporcionar un ambiente seguro para sus colegas y a proteger la longevidad de los sistemas que usted utiliza. Sabemos exactamente apoyar industrias incluyendo automotor, dirigir, y otros ajustes importantes de la fabricación.
Ahora pida para la entrega rápida en todos nuestros componentes eléctricos. Si usted tiene cualesquiera preguntas sobre nuestros sensores de la presión mientras tanto, no vacile por favor entrar en contacto con a nuestro equipo de expertos que pueda proporcionar consejo amistoso antes de que usted compre.
En orden: 3
En orden: 2
Conformidad con RoHS
Conformidad con RoHS
En orden: 3
En orden: 2